欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型现场的安全对策(火灾)

  • 2022.09.20 10:09:51
  • 米思米
  • 4088

在本期讲座中,将讲解注塑成型现场的火灾风险及其对策。

安全对策的必要性

企业的目标是通过生产活动产生利润,但如果过分重视利润,而将安全措施置于次要位置,就会出现以下问题。

· 工作人员负伤

· 设备发生会导致危险的故障

· 因事故、故障导致停止生产

如今,以安全环境下的生产活动为前提,优化QCD加S:安全(safety)和M:道德(morality)的“QCDSM”5大要素至关重要。

表1. QCDSM概要

Q:Quality

品质

质量

C:Cost

成本

价格

D:Delivery

交付

交货期

S:Safety

安全

安全

M:Moral

道德

道徳

安全管理的原理原则

工作场所安全由我们自己创造

新手和不熟悉的工作人员往往不会注意到现场的危险,不知道、不了解是极其危险的状态。

首先,要通过新人培训、新员工教育,反复传授“千万不要做的事”。另一方面,越熟练的工作人员,越会出现过度自信、嫌麻烦、遗漏等情况,即使明知其危险性,也有可能做出危险的行为,所以从新手到专家,都必须将对于安全的认知融入到自己的意识中。此外,把“安全第一”的行动方针放在首位,这一点非常重要。无论是任务繁忙还是临近交期,都应该优先考虑安全,然后再处理问题。

贯彻5S

5S是(整理、整顿、清扫、清洁、素养)是保证安全的基础。

表2. 贯彻了5S的生产现场特征

Ÿ 风险降低

Ÿ 设备开工率提升,不良率降低

Ÿ 工程中留有余裕,能够快速实现产品切换

Ÿ 减轻员工的劳动负荷

Ÿ 降低事故率

Ÿ 在间隙时间中开展改进活动

建设安全管理系统

不仅要提高安全意识,还要建立一个可以对安全予以维护和管理的系统。

· 对于发生遗漏的工序,应考虑消除无效操作和更改规章

· 各个车间设立安全卫生委员会,每月进行一次巡查

· 在生产现场不要揣测,而应基于独立立场指出危险性,并对每一个指出的项目相应予以改进  等

成型现场应注意的风险(火灾)及对策

工厂中最需注意的风险之一是“火灾”。尤其是在成型工厂中,存在大量风险点。

· 高可燃性的塑料材料

· 在加热筒中利用高温熔融

· 使用燃气燃烧器/气炬

· 使用金属加工机

必须对保管方法、使用步骤等予以充分培训,实现充分了解、彻底贯彻。下面以具体案例进行讲解。

原料保管

塑料原料被归类为“指定可燃物-合成树脂”。如果原材料着火,那将是个大问题。

※指定可燃物=当发生火灾时,火势很可能蔓延,灭火活动变得极其困难。必须向消防部门提出仓储申请(仓储位置、结构、设备等)。

处理措施

· 定期检查是否在正确的地方准备了灭火设备,且灭火设备是否处于可用状态。

注塑成型机的加热筒

用于将塑料原料加热到180-350℃(工程塑料的温度还会更高)让其熔融的注塑机加热筒具有非常高的危险性。如果可燃物接触到加热筒的外周,可能会发生燃烧。此外,从注嘴尖端流出的高温树脂也需要进行适当的处理。

需小心树脂在成型过程中从注嘴尖端与模具的接触表面漏出。逐渐漏出的树脂可能会使加热器接线短路并导致起火。当由于加热器接线老化和磨损而导致芯线减细时,可能会因超过允许的电气容量而导致发生短路起火。

处理措施

· 每天检查注嘴尖端与模具接触面是否有树脂泄漏,并检查加热器接线的磨损程度。

· 在加热筒上安装隔热罩

照片1. 在加热筒上安装隔热罩示例

 注塑成型现场的安全对策(火灾)

 

保温隔热罩

注塑成型现场的安全对策(火灾)

米思米

 

加热器用电磁继电器

处理措施

· 定期目视检查加热器用电磁继电器触点,更换时将日期记录在设备台账中,作为下次更换的参考值。

模具热流道连接器

热流道连接器可能会松动,松动的连接器会增加电气负荷,还可能会导致短路。

处理措施

· 当连接有热流道连接器时,请在每次工作前进行检查。

分解清扫螺杆

用燃气燃烧器在烧掉螺杆上附着的污垢可能会引起着火。

照片2. 附着在螺杆上的污垢示例

注塑成型现场的安全对策(火灾)

处理措施

· 应贯彻避免在工厂内操作燃气燃烧器,并确保在专用小屋内正确使用燃气燃烧器

· 将灭火设备(一桶水和灭火器)放在附近

· 将加热的螺杆、3件套放在远离可燃物的地方,直至其冷却

去除浇道残渣

如果由于成型过程中出现问题而导致浇道或产品的一部分留在模具中,请用气炬加热螺栓或钉子并将其插入浇道以将其取出。

气炬能够轻松点火,非常便利,但要注意从尖端喷出的火焰。尤其是在小型注塑机中,由于是在狭窄的空间内进行浇口去除作业,气炬的火焰会有点燃工作服袖子或是成型机机盖的风险。务必避免“必须尽快完成故障恢复”的急躁情绪。

处理措施

· 必须充分认识到气炬虽然易于使用,但是却容易引发火灾,所以必须正确使用。

· 故障复原时不要急躁

照片3.使用气炬示例

注塑成型现场的安全对策(火灾)

 

成型机和外围设备控制面板中的灰尘、插座插头的积污导电

由于灰尘随着时间的推移而累计,可能会因引发电线短路而导致着火。

处理措施

· 定期检查和清洁控制面板和插座

· 安装防止积污导电的防尘盖

照片4.防尘盖安装示例

注塑成型现场的安全对策(火灾)

共用接线板

在成型现场,检查灯/传送带/点式冷却器/标签打印机等使用100V电源的电器设备有很多,需要连接多个接线板。每个接线板上可插的插头数量是固定的,如果有一个空余的插口,就会插上。

处理措施

· 选择数值完全相符的接线板

· 每个设备的耗电量都标注在插头旁边,这样就可以立即计算出总耗电量

照片5.耗电量标注示例

注塑成型现场的安全对策(火灾)

不要止步于提醒注意,而是采取从根源上排除问题的对策

一种常见的安全措施是张贴警告标识,但即使贴纸上写着“小心火灾危险”,由于工作人员每天都会看到,所以也会变得熟视无睹,即使会有暂时性的效果,也不能作为长期措施。

· 在存在火灾风险的火源上安装保护盖

· 确定使用步骤,建立可正常使用的系统,并管理记录

· 不要在成型工厂内放置,或禁止使用明火(燃气燃烧器、气炬)

等,长期性的措施必须具备更强的强制力。

提高防灾意识

当然,消除火灾的危险是最重要的,但万一发生火灾,每个人都需要知道谁应该做什么。

· 创建并分享厂内灭火设备/疏散路线图

· 定期性实施防灾训练

· 消防设备设置看板

照片6.消防设备设置看板示例

注塑成型现场的安全对策(火灾)

工厂中的大部分危险都是可以避免的。安全需要通过日常检修、标准化作业、正确使用、遵守规则来由所有人共同创造。

关联内容

Ø  注塑成型现场的废料对策



 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities